This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:LSF0204是否可以使用 RGMII 接口?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXS0102, LSF0102, SN74AXC8T245, SN74AXCH8T245, SN74AXC8T245-Q1, SN74AVC8T245, SN74AVC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1194017/lsf0204-can-lsf0204-use-rgmii-interface

器件型号:LSF0204
主题中讨论的其他器件: TXS0102、 LSF0102、 SN74AXC8T245、 SN74AXCH8T245、 SN74AXC8T245-Q1、 SN74AVC8T245、 SN74AVC8T245-Q1

大家好、

是否可以在 RGMII 接口中使用 LSF0204? 如果无法、 您能否推荐器件?

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RGMII 使用单向信号。 缓冲转换器最适合这些应用。 您需要哪些电压和频率?

    (MDC/MDIO 是双向的、但速度较慢、因此可以使用 LSF0102或 TXS0102、具体取决于实际速度。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    对于 RGMII 接口、建议使用具有严格输出通道间偏斜的高速电压转换器。 因此、我们建议的最佳器件为:

    • SN74AXC8T245、 SN74AXCH8T245、SN74AXC8T245-Q1
    • SN74AVC8T245、SN74AVC8T245-Q1

    下面 是快速参考指南(第7页)和 应用手册 (第10页-第13页)、其中提供了 RGMII 接口的详细信息。

    希望这对您有所帮助。 谢谢!

    最棒的

    Swathi