This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXCH8T245:输出偏斜

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1193598/sn74lxch8t245-output-skew

器件型号:SN74LXCH8T245

您好专家、

同一器件内任意两个开关输出之间的输出偏斜要求小于1.5ns。 我的 VCCI 和 VCCO 必须为3.3V、数据速率必须为100Mbps。

在数据表中、它显示了从高电压到低电压或从低电压到高电压的转换、这与特定的偏斜时间相关、但看起来 VCCI 3.0V - 3.6V 到 VCCO 3.0 - 3.6V 不具有偏斜时间的特征。  

您能否描述从 VCCI 3.3V 变为 VCCO 3.3V 的过程中、什么是偏斜时间?  

或者、您能否向我指出数据表中可能具有这些要求的另一个器件? 我查看了所有不同的串联、其他显示了我需要的电压、但未列出偏差时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    遗憾  的是、我们没有数据、因为数据不是专门规格、因此建议使用 EVM 进行测试。

    但是、对于3.3V 及以上节点、您还可以观察到偏斜通常小于1ns 的情况、这是非常感谢的。

    此致、
    Michael。