This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV393A:关于 SN74LV 系列 FMEA 信息

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/934695/sn74lv393a-about-sn74lv-series-fmea-information

器件型号:SN74LV393A

您能告诉我 SN74LV 系列的 FMEA 信息吗?
具体的器件型号如下所示。
SN74LV393A

竞争对手 准备了以下材料。
https://assets.nexperia.com/documents/application-note/AN11009.pdf

客户需要此类材料或 FMEA 信息。
如果您可以提供此信息、则对于更换活动非常有用。

此致、
Yusuke



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV 系列具有可过压输入。 否则、分析与链接帖子中的分析相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的盛情款待。
    我过去在以下 E2E 上从您那里获得了 HC 系列的 FMEA 信息。
    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/p/933647/3449437#3449437

    您能告诉我 TI 制作的 LV 系列 FMEA 材料吗?
    客户需要 TI 创建的材料。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、TI 仅为安全关键型器件创建 FMEA 分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tsukui、

    Clemens 的回答正确、我们没有官方文档。 但是、这些器件非常简单、所提供的分析应该足以涵盖所有故障模式。