This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G06:连接问题

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/936038/sn74lvc2g06-connection-question

器件型号:SN74LVC2G06

您好!

我使用3.3V 电源的 SN74LVC2G06。

开漏输出通过4.7K 上拉至5V。

1) 1)此连接是否有效?

2) 2)在此特定连接中、输入电压是否对应于3.3V? Meing Vih=2V、Vih=0.8V?

3) 3)是否可以 使用20Mhz 数据速率?

4) 4)使用此类连接时没有闩锁危险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。

    2.您已正确读取建议运行条件表中的 VIL/VIH 规格。

    3.1/20MHz = 50ns。 查看开关特性。

    4.请参阅绝对最大额定值和建议运行条件中的 VO 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、总的来说、这是一个有效的连接、正如 Clemens 所指出的、在建议的运行条件下、运行没有问题、或者在每个 Vo 上、输出高于 VCC 高达5.5V。  

    对于20MHz、您需要知道输出电容是多少、以便您可以确定4.7kOhm 是否足够强、以便转换输出以支持该运行速度。

    以下常见问题解答链接提供了一些其他信息:

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/865215

    最棒的

    Michael

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 这很有帮助。