This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC14-EP:SN74AHC14MPWREP 的热阻

Guru**** 2555160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/935600/sn74ahc14-ep-thermal-resistance-of-sn74ahc14mpwrep

器件型号:SN74AHC14-EP

我正在考虑使用 SN74AHC14MPWREP 对我的电路进行热分析。

我想确认   SN74AHC14MPWREP 结至外壳的热阻值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

     Rθ JC 为57.2 °C/W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦!

    感谢您的回复、

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络