This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:有关带电插入能力的问题

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LVTH244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/935081/sn74lvc8t245-question-about-live-insertion-capability

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LVTH244A

您好!

根据以下主题、它表示具有 Ioff 功能的任何器件(包括 LVC 系列)都支持带电插入。

但我在 SN74LVC8T245 D/S 中找不到任何有关带电插入功能的说明

另一方面、有一些器件在 D/S 中明确描述了带电插入(即 SN74LVTH244A)。

对于带电插入功能是否有任何区别、对于带电插入是否有清晰的说明?

或者、我们是否可以认为 它们之间的带电插入能力没有区别?

此致、

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、开始吧、

    您可以将带电插入功能视为相同的功能。 例如、某些器件更注重使用背板的总线驱动应用、因此数据表中可能更强调该功能、因为客户可能会发现该功能更具优势。 我建议查看电气特性表、因为如果器件支持带电插入、该表将始终包含 Ioff 规格。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dylan

    感谢您的评论。

    我可以再问一个问题吗?

    我知道 Ioff 特性可防止器件在断电期间因电流回流而损坏。

    支持热插入的器件能否防止 在热插入时向输入端施加浪涌电压对器件造成损坏?

    我假设将 RC 滤波器放置在输入线上是 防止上述损坏的通用方法、  

    支持热插入的器件是否需要输入端的 RC 滤波器?

    此致、

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、开始吧、

    否这会降低输入信号的边沿速率、可能导致其无法达到输入转换速率规格。 该器件在输入和 VCC 之间没有用于钳制电压的钳位二极管、因此电压不得超过绝对最大值表中针对 Vi 列出的值、否则可能会造成损坏。