This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:10Mbps 推挽至10Mbps OD 接口

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AXC8T245, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/935068/txs0108e-10mbps-push-pull-to-10mbps-od-interface

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245LSF0108

大家好、

从 数据表中可以看出、该器件只能支持2Mbps 的 OD 接口。 但对于推挽 接口、它可以支持60Mbps。 如果我的客户的系统是主10Mbps 推挽接口(TXS0108E 之前的器件)、从10Mbps OD 接口。 我们的器件是否可以在此处提供支持?  BTW:如果 输入为10M OD、器件是否可以支持? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 在其输出上使用边缘加速器、并支持更高的速度。 PP/OD 区分仅对输入很重要(外部器件必须驱动信号)。

    对于单向信号、最好使用 SN74AXC8T245等方向控制转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您的快速 响应。 您的意思是、无论输入是 OD 还是 PP、器件都可以支持10或20Mbps。?

    如果右侧只能支持 OD 接口、那么器件是否能够支持  我在上一篇文章中提到的结构?(10MPP 至10MOD)谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进入 TXS 输入的信号必须是 PP 才能实现高速。

    从 TXS 输出传出的信号始终很快速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Clemens Ladisch"]

    进入 TXS 输入的信号必须是 PP 才能实现高速。

    从 TXS 输出传出的信号始终很快速。

    [/报价]

    大家好、Clemens、

    因此 、从答复中可以看到、TXS0108E  符合 客户 的要求、对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    如果我的客户还想使用器件 双向( 例如 MDIO、MDC)。  两个方向的数据速率均为10MHz。 左侧仍然是推挽式。 右侧是 OD。  器件 TXS0108是否可在此处使用?  

    对其进行了比较  。  该解决方案 似乎在 OD 10Mbps 输入方面存在一些问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    正如 Clemens 所说的、驱动器件输入的一切都很重要。 如果它由推挽输出驱动、则存在与之相关的数据速率。 如果它由开漏输出驱动、则存在与之相关的数据速率。 超出数据表中列出的值的任何值都不能保证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    谢谢。 您的意思是、如果我们使用10Mbps OD 驱动、 那么该器件不适合在这里使用吗?(因为 对于 OD 输入、我们只能 支持2Mbps?)

    BTW:我们是否有其他 解决方案 可供推荐 以满足 要求? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是的、正确。 LSF0108可能是这里的最佳选择、因为它可以实现比 TXS 器件更高的数据速率。 此 培训视频 展示了如何计算所需数据速率所需的上拉电阻器尺寸。 对于该器件、10Mbps 应该是可实现的速度。