This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS674:有关如何锁存数据的阐述

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/935574/sn74ls674-clarification-on-how-the-data-is-latched

器件型号:SN74LS674
主题中讨论的其他器件:SN74HCS595

大家好、

我们的客户希望了解 如何将串行数据加载到输出寄存器中。

从数据表中、它无法确定哪些信号会导致数据写入输出寄存器。 是锁存数据的模式信号吗?

客户需要对数据锁存方式进行一些说明。

如果您对客户有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    他们之所以选择该器件、是因为它是16位器件、还是因为 LS 系列逻辑器件正是他们想要的?  我敢打赌前者、因为这是一个非常旧的基于双极的移位寄存器。

    我的第一个建议是使用较新的器件、例如 SN74HCS595、只需将2串联即可获得16位。

    如果他们打算使用此器件、则这些较旧数据表的第一页通常会很好地说明器件的工作原理。 本节介绍了如何将串行数据放入器件中: