This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC14:当 VCC 为3.3V 或3V 时、CD74AC14M 的阈值电压(高电平和低电平)

Guru**** 2595010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/934453/cd74ac14-threshold-voltage-high-and-low-for-the-cd74ac14m-when-vcc-is-3-3v-or-3v

器件型号:CD74AC14

大家好、

客户希望知道 VCC 为3.3V 或3V 时 CD74AC14M 的阈值电压(高电平和低电平)。 数据表仅显示5V 时的值。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    由于数据表中不包含任何其他值、我无法保证任何值、但我可以提供通用指南。

    这些值是通过线性插值找到的、将0V 时的所有值与0V 电源作为第二个数据点。 虽然这不是确定阈值的完美方法、但对于大多数应用而言、这是一种合理的估算方法、因为阈值将随电压变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您制作此图形投影。

    此致、

    Danilo