This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH162244-SP:查找 JB、JC 热性能信息

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH162244-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932781/sn54lvth162244-sp-looking-for-jb-jc-thermal-information

器件型号:SN54LVTH162244-SP

您好!

是否有人可以为我提供 SN54LVTH162244-SP 的热性能信息、JB 和 JC?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    您需要此信息的是哪个软件包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要有关航天器件的信息、即 CFP (WD)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供封装信息。  我已经提交了热建模请求、我们应该在~2周内获得结果。 我将在获得结果后立即在这里发布结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值):

    74.9.

    Result–Theta JC、TOP (标准数据表值):

    40.9.

    Result - Theta JB (标准数据表值):

    64.4.

    结果- psi JT (标准数据表值):

    29.0

    结果- psi JB (标准数据表值):

    59.9

    Result - Theta JC、底部(标准数据表值):

    6.4.