This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVT244B:关于 PSPICE 模型。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVT244B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/935493/sn74lvt244b-about-pspice-model

器件型号:SN74LVT244B

大家好、

我想了解有关 PSPICE 模型的更多详细信息。

我的客户希望使用 SN74LVT244B 模拟 PSPICE 模型。
但是、当 OE 为高电平时、输出不是 HiZ。
此时、输出为0V。

他们是否可以将此模型用于"LT Spice"?
他们是否可以将此模型用于"OrCAD PSpice Designer"?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    模型中似乎存在错误。 我将深入研究并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    对模型中的错误感到抱歉。

    我在这里提供了修复此问题的模型的更新版本。

    e2e.ti.com/.../SN74LVT244B.zip

    请告诉我您是否有任何其他疑虑。

    此致、

    Karan