This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G06:替代 IBIS 模型

Guru**** 2503945 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G06, SN74LVC2G04, SN74LVC1G06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/934771/sn74lvc2g06-alternative-ibis-model

器件型号:SN74LVC2G06
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G04SN74LVC1G06

大家好、

你好。

我们的客户正在为 SN74LVC2G06寻找 IBIS 模型。 但是、此功能不可用。
他能否使用 SN74LVC2G04中的 IBIS 模型?

h 可以使用什么替代方法吗?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    请让您的客户使用 SN74LVC1G06的型号。 性能将是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Emrys!

    艺术