This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:在之前的数据表中、VCCA 的电压为1.2V、这是?更改为1.4V 的原因

Guru**** 1963265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/934928/txs0108e-on-the-previous-datasheet-themin-vcca-was-1-2v-the-reason-for-the-change-to-1-4v

器件型号:TXS0108E

大家好

在之前的数据表中、最小 VCCA 为1.2V、更改为1.4V 的原因是什么?

客户以前根据1.2V 设计的产品已经发货。 是否有风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参见 TXS0108E:VCCA 最小值更改为1.4V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seasat、

    提供的帖子 Clemens 是准确的、但我想为您提供更多信息。

    随着发布此器件的新封装(NME 封装)的工作进展、在某些条件下收集的数据表明 Vcca < 1.4V 时器件的性能不佳。 经进一步调查确定、如果 Vcca <1.4V、器件将无法按预期工作、则可能存在有限的情况。 为了更好地继续使用数据表来保证性能、最好减小器件的工作范围、以消除器件故障的可能性。

     这是一种电气规格变化、但是、封装成分或所用器件没有变化、因此 VCCA > 1.4V 的现有设计将继续按预期运行。 对于1.2V < VCCA <1.4V 的设计、它们可能仍会继续运行、但根据特定器件的处理方式、它可能不符合之前的数据表限制、因此 VCCA <1.4V 时器件的运行存在风险有限。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。