This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E 能否支持10MHz MDIO 信号电压电平位移?

Guru**** 2780485 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/934678/txs0108e-can-txs0108e-support-10mhz-mdio-signal-voltage-level-shift

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: LSF0108

我的客户希望找到一款能够将3.3V 电压转换为1.8V 的10MHz MDIO 信号的器件。

在 TXS0108E 数据表第7页、第6.6章 TXS0108E 只能支持2MHz 的开漏信号。

客户所需的数据速率约为10MHz。

那么、您能否帮助评论 TXS0108是否支持10MHz MDIO 信号的电平位移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Seasat、

    我想您已经回答了自己的问题、数据表规定最大2Mbps (相当于1MHz)。

    对于此速度、您可能需要使用 LSF0108。 以下是 有关此系列转换器的培训视频。 在这些视频中、您将学习如何针对特定数据速率调整上拉电阻。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seasat、

    我们需要详细了解客户的应用。 MDIO 描述了一个协议-而不是一个电气系统。 对于开漏器件而言、10MHz 是一个很难达到的速度、这在很大程度上取决于系统参数。

    控制器的驱动强度是多少?  转换器控制器侧的负载(寄生和其他)电容是多少?

    MDIO 总线连接了多少个外设? 转换器的哪一侧会打开(较高电压侧或较低电压侧)? 外设的驱动强度是多少? 它们是否具有内置的上拉或下拉电阻器?  转换器外设侧的负载(寄生和其他)电容是多少?

    是否涉及任何传输线路(电缆、电线或非常长的布线(6cm 或更长)? 如果有、请提供特征(Zo、电气长度或布线几何形状)。

    基本上-任何信息都很有用、但我无法从您到目前为止所说的内容中提供有用的答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的理解是、如果外部输入是 OD 门、则上升沿由 TXS0108ERGYR 的内部上拉电阻器上拉。 此速率受此限制、只能保证2M 速率。 如果外部输入是正常的方波、则  无论该方波的驱动源是推挽还是 OD、在20MHz 的理论范围值内、芯片都可以正常传输。

    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Seasat Liu "]

    我的理解是、如果外部输入是 OD 门、则上升沿由 TXS0108ERGYR 的内部上拉电阻器上拉。 此速率受此限制、只能保证2M 速率。

    如果外部输入是正常的方波、无论该方波的驱动源是推挽还是 OD、在20MHz 的理论范围值内、芯片都可以正常传输。

    [/报价]

    这不完全正确。 我们只能保证20MHz 的推挽输入。 开漏输出没有正驱动器这一事实将始终产生问题。

    我的问题在于尝试确定客户是否可以改用 LSF 系列的译员。  迪伦链接的视频深入介绍了这种方法的工作原理。  系统中的上拉电阻值和寄生电容将严重影响 LSF 转换器的最大数据速率。