请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/934909/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45
器件型号:SN74LVC2T45您好!
我正在使用 SN74LVC2T45双向电平转换器开发3.3V 至5V 电平转换器。
您能告诉我可施加到 IC 的 DIR (方向控制)引脚上的最大工作电压吗?
我将使用3.3V 电压驱动 Vcca、使用5V 电压驱动 Vccb。 DIR 引脚是否在内部连接到 IC 中的 Vcca?
谢谢、
Akshay。