This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT541:SN74AHCT541PW 输出电压不正确

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/934278/sn74ahct541-sn74ahct541pw-output-incorrect-voltage

器件型号:SN74AHCT541

嗨、大家好

您能帮您查看下面的原理图吗? A1-A8是来自 MCU 的数字信号。 这些是 PWM 信号。 Y1-Y8是 IPM 驱动器信号的 PWM 输出。 三个 Pahse 全桥 IPM。

在测试过程中、我们发现当高压直流总线经常通电和断电时、SN74中的一个器件显示 Y4 (15引脚)只能输出4V PWM 波、而其他器件为正常5V;请帮助我们分析此故障的原因。 我怀疑这些器件是否受到耦合高电压信号的损坏。 您能否先查看此原理图?

谢谢

-彭芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pengfei:

    如图所示、我没有看到原理图有任何问题、但我看不到负载连接到 SN74AHCT541。

    此问题是否在下电上电后恢复、或者是否是永久性问题?

    您能否提供正常操作和故障的示波器截图?