This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LVTH245A-SP:功率耗散计算--缺少 CPD 值

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: SN54LVTH245A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933923/sn54lvth245a-sp-power-dissipation-calculation----missing-cpd-value

器件型号:SN54LVTH245A-SP

您好!

我想计算 SN54LVTH245A-SP 的功率耗散、但缺少 CPD 值、数据表中没有该值。 它在数据表中是否具有不同的名称? 或者、您能否建议一种在不了解 CPD 的情况下计算动态功耗的方法?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从我看到的结果来看、没有为 LVTH 系列指定、表征或测试功率耗散电容(CPD)、因此我没有任何日期可以共享该电容。

    这里有一份应用报告 、描述了如何自行测试此结果以获得运行估计值-您可以使用商业组件来很好地了解该值。

    如果您只是在寻找估算值、我建议使用50pF、这是从非常相似的 LVCH 系列器件中得出的合理估算值。