This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCBH164245:功耗估算

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVCBH164245, SN74AVC4T245
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933657/sn74avcbh164245-power-consumption-estimation

器件型号:SN74AVCBH164245
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T245

大家好、

我需要为 SN74AVCBH164245的功耗计算提供指导。 我在下面找到了一个线程。

https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/875721

它不适合该器件、因为该器件是双轨总线收发器。 此外、该主题还介绍了 NSW、fi、fon、CLN 和 DN。 如果没有给出这样详细的运行条件、您能告诉我更通用/简单的功耗计算方法吗? 谢谢你。

我尝试按如下方式进行计算。  您能纠正我的理解吗?  

它能否简单地建模为低于负载电路、高电平传输时 S1 = 2xVcco、禁用时 S1 =开路、低电平传输时 S1 = GND? 如果计算结果为:  

假设 VCCA = VI = 3V、VCCB = VO = 3.3V、并以半速率进行高/低电平传输。

Ptotal.dynamic = P (highIN-highOUT)+ P (lowIN-lowOUT)=[(Vcca/RL)+(Vccb / RL)]/ 2 +[(Vcca/RL / 2)+ (Vccb / RL /2)]/2 =[(3V * 3V / 500ohm + 3.3V * 3.3V/500ohm)]/2 + [(3V * 3V/250ohm + 3.3V * 3.3V/250ohm)]/2 = 19.89mW + 39.78mW = 59.67mW

静态= VCCA * ICCA + VCCB * ICCB = 3V * 40uA + 3.3V * 40uA = 252uW

( VCCA = 3V、VCCB = 3.3V 没有条件、因此我从下表中选择 VCCA = 3.6V、VCCB = 3.6V 的情况。)  

感谢您的及时响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将其建模为连接到 VCCA 和 VCCB 的两个器件

    上面显示的电阻器在某些测试中使用。 如果您没有实际连接这些电阻器、则无法将其用于计算。

    您如何配置 DIR 引脚? 您的信号的频率是多少? 您的电路中的实际负载是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    您会告诉我您的电子邮件吗? 我无法从系统中找到您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、

    客户正在使用具有双向的所有16通道来发送10MHz 信号。 您能告诉我最坏情况下的最大值 在一般设计中的功耗?

    此外、是否有任何功耗计算指南? 他们不提供原理图、而是请求如何计算功耗。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Minkyung、

    此常见问题解答应有助于: https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/875721?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%2525253Atrue。 对于动态计算、您只需使用 VCCO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢你的答复。 实际上、我已经查看了随附的常见问题解答。

    常见问题解答介绍了 CMOS 缓冲器、因此该电平转换器器件的总功耗是常见问题解答中的 Ptotal 乘以2? (Clemens 说:"您可以将其建模为连接到 VCCA 和 VCCB 的两个器件。" 在上一个线程中。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表给出了 VCCA 和 VCCB 以及 CPDA 和 CpdB。 您可以根据计算静态和瞬态功耗。 假设两侧均为3.3V 且所有通道均从 A 变为 B、则最坏情况下的功耗为:

    3.3V ×40 µA + 3.3V ×40 µA + 14pF×(3.3V)²×10MHz×16 + 20pF×(3.3V)²×10MHz×16 = 62mW

    负载功耗取决于输出上的负载。 如果您没有原理图、请忽略它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、Dylan、

    非常感谢您的快速响应和友好支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还有其他问题。

    在 Vcca = Vccb = 3V 的情况下使用所有16个通道时、以下公式是否可以在最坏情况下获得功耗?

    P = 3V *(12mA * 16)= 576W  

    我在客户计算 SN74AVC4T245的功耗时检查了计算最坏情况功耗的方法。 如果该方法对 SN74AVCBH164245也有效、则哪种方法更适合提供给客户? 您在上一个主题中说过的、还是这种方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将负载(例如 LED)连接到每个输出、并且如果12mA 的电流流经每个 LED、并且每个 LED 及其限流电阻器上的压降为3V、则所有 LED 的总功耗为0.576W

    SN74AVCBH164245本身的功耗要小得多、因为每个输出晶体管上的压降要小得多(请参阅 VOL)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  

    然后、当我们简单地按如下方式对输出晶体管建模时、

    Ptotal = P (8通道中为高电平)+ P (8通道中为低电平)

    =((3V - 2.3V x 12mA x 8)+((3V - 0.7V) x 12mA x 8)= 288mW

    正确吗?

    此外、在考虑输入侧时、它是否应乘以2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这将是最坏情况下的功耗。

    CMOS 输入的工作方式不同;无电流流动(泄漏电流除外、通常会被忽略)。