This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74AC04:LDCTM 的顶部标记解码器

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933906/cd74ac04-top-part-marking-decoder-of-ldc

器件型号:CD74AC04

您好!

我正在尝试确定我的供应商在我们的装配体上使用的一批 CD74AC04M 器件的真实性、并且我正在尝试在器件顶部使用以下标记来确定哪个 LDC 信息(列在 CofC 上)最有可能是 LDC。  第一行的标记为 :93C47PK G4。 第二行显示: AC04M。  Avnet CofC 还在 1910和1912两种线路上列出了作为"CD74AC04M96"订购的 PN 和 LDC 信息。  我知道这足以对这些器件做出判断、但作为技术人员、我必须知道 TI 标记代码的翻译方式。  :-)

提前感谢您的反馈!

Jim Sobe
专用编码(组件)
Raytheon Technologies
康涅狄格州丹伯里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、

    这是一个在互联网上开放的论坛(可通过多个搜索引擎进行搜索)-如果我为我们的器件发布每个字符的确切含义、那么对于选择使用这些信息来标记自己的假冒器件的任何人来说、这将变得非常容易。 我们确实提供了一些信息、例如: https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp#divline

    如果您认为自己收到了假冒器件、我可以让 TI 假冒产品团队参与进来、他们可以根据器件收到的封装/文书图片来检查真实性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可能涉及的人员、

    我收到了 E2E 论坛的以下回复、很惊讶地发现这一"TI E2E 逻辑论坛"是一个开放论坛、对一般互联网公众不安全!  我想我需要找到安全页面才能在 TI 网站上登录。

    这是一个在互联网上开放的论坛(可通过多个搜索引擎进行搜索)-如果我为我们的器件发布每个字符的确切含义、那么对于选择使用这些信息来标记自己的假冒器件的任何人来说、这将变得非常容易。 我们确实提供了一些信息、例如:  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    您是否不知道这是一个论坛?  其中一个最好的部分是、您可以转到 Google 并在此处搜索文章、以便快速找到答案。

    如果您有与 TI 讨论的私人事宜、我建议联系您当地的 TI 销售办事处或直接联系 TI 支持电子邮件。