This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4046A:问题

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933751/cd74hc4046a-question

器件型号:CD74HC4046A
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G17

各位专家:

我的客户有以下问题。 请回答这些问题吗?
1.当 SIGIN 和 COMPIN 的输入频率为30Hz 时,该器件可以正常工作?
2.此设备能否在以下情况下正常工作?
- VCOIN、R1和 R2连接至 GND。
- C1打开。

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Fujiwar-san,

    是的、该器件可在30Hz 输入信号下工作、但请注意、输入需要快速边沿(4.5V 电源下的最大转换时间为500ns)。 如果输入信号的边沿较慢、则应首先通过信号调节级、例如施密特触发缓冲器(以 SN74LVC1G17为例)。

    请注意:要低于100Hz、R1必须大于直流特性表中的建议值、且 C1必须相对较大(~10nF)。

    数据表中列出了 R1、R2和 C1的限制,以保持给定的规格-- R1和 R2必须大于3k 欧姆但小于300k 欧姆,还有一条注释表明 R1和 R2的并联组合(R1*R2/(R1+R2)应超过2.7k 欧姆-- 请勿将 R1或 R2引脚短接至接地端。

    R2可保持开路状态、以实现零频率偏移(无穷大欧姆)。 这在数据表中的多种测试条件中都已确定。

    C1基本上可以是任何值、甚至可以保持断开状态。