This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:麦克风数据无法正确传输到主机。

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, SN74AXC2T245, SN74AVC2T244
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932065/sn74avc2t245-dmic-data-cannot-be-transmit-to-host-properly

器件型号:SN74AVC2T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T245SN74AVC2T244

您好、先生、

我们在客户工厂遇到了一个奇怪的问题、他们报告说他们设计了 SN74AVC2T245、用于将1.8V (PCH)电平转换为3.3V (DMIC 模块)。

但是、一些 DUT 不会显示从 DMIC 到 PCH 的正确数据、但实际上 CLK 可以传递到 DMIC。

以下是客户执行的一些测试、但未修复:

1.换用另一个品牌的 P2P 电平位移、然后正常工作。

2.重新连接 DMIC 模块有时会变得正常。

3.故障 DUT 将始终遇到问题。

4.移除 DMIC PDM DATA/CLK 上的 ESD、EMI 解决方案和任何电阻器。

以下是一些问题、需要您的支持来澄清更多信息:

1.客户发现一些 DUT 在启动时会发出一些噪音。 他们担心这会导致问题。 输入侧的 V LOW 是多少? 如果级别较低... 我们不应该打开迹线并输出任何东西、对吗?  

黄色为 B 侧(3.3V)、蓝色为 A 侧(1.8V)、同时... 1.8V 在0.4v 左右或更低(这张图片在正确的时刻无法捕捉)... 对于这种情况、应该输出噪声?

2. DMIC PDM CLK 的工作频率为2.4MHz…… SN74AVC2T245在处理该时钟速率时不会出现问题、对吧?

3.可以正确传送 CLK,但来自 DMIC 的数据不存在... 有什么想法或经验导致此情况?  

期待很快收到您的回复、我们将感谢您的任何评论。

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示了原理图。 您在哪些点进行了测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请提供原理图以供查看。 该器件将能够毫无问题地支持2.4MHz。 该器件不会以任何不同的方式处理 CLK 或数据、并且应该能够以您所讨论的速度运行。

    是否有任何其他连接到输出的东西会导致该噪声?

    如果放大时间、输出最终会稳定还是仍然卡在 VCC/2?

    除了上面提到的 Clemens 和我的问题、您还会考虑改用我们的 SN74AXC2T245。

    https://www.ti.com/product/SN74AXC2T245

    如果担心启动时出现噪声、我们最近发布了这款更新的器件、我们已针对该器件进行了广泛测试、以启用以下功能: 无毛刺脉冲电源定序允许以任何顺序打开或关闭电源轨、同时提供强大的电源定序性能。

    请考虑从产品文件夹订购样片或器件、以查看此较新器件(即 P2P)是否有助于缓解此问题:

    https://www.ti.com/product/SN74AXC2T245#order-quality

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好   

    感谢您的支持、如何向您发送有关原理图检查的专用邮件?

    顺便说一下、我从客户那里得到了一个主要问题、即他们希望知道 SN74AVC2T245的输入侧是否低于 V LOW ... 输出应该保持低电平还是高电平?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    我们不需要整个原理图、只需要器件的一个片段以及连接到通道的所有存在问题的器件。 这是否使您能够将其发布在此主题中?

    如果输入为≤Vil、则输出将为低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我认为共享部分原理图应该不会有问题... 请帮助检查是否存在任何问题?

    客户问题当信号低于 VIL 时、我们不遵循 VIL 规格... 那么、信号不应按输出发送、它是否正确?  

    但现在、它们可以通过 A 侧的低电平关断来观察 B 侧的噪声。

    BTW... 输入侧是否具有任何关断电压?

    目前、他们已经尝试拉低输入侧的 CLK、然后问题似乎消失了、他们将再做几次 DUT 返工、以查看是否会得到帮助。 在本例中、我们是否对输入上的下拉解决方案有任何顾虑?

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    是否组装了所有无源组件(更具体地说是 R9124和 R9125)? 我实际上看不到 DNP 名称或类似的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    如果组件前面有*、则表示 DNP。 因此、在本例中、R9124已安装、R9125已卸载。

    如果有任何错误、请告诉我。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    感谢您提供的信息、我现在看到了这些信息。 与您之前的问题一样、恒定偏移电压可能会损坏器件、尤其是当其振幅接近1/2 Vcc 时。 这会产生可能损坏器件的高电流。 我建议进行 A-B-A 交换以查看器件问题是否出在器件、然后我们可以确认损坏是否导致了观察到的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我使用 SN74AVC2T244 EVM 检查了行为、但我看到信号对 CLK 源不是很好。

    请参阅 Scoop 屏幕截图、CLK 速率是3.07MHz 左右的 I2S BCLK、来自 Audio Precision。

    A1端口(1.8V)和 B1上的输入为输出侧(3.3V)

    它应该在我们的规格范围内... 但我看到 CLK 信号的过冲非常大...有时噪声会导致上升/下降沿... 您的体验是否值得期待?

    如有任何意见,请提出。

    谢谢、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、George、

    下降沿上的振铃几乎为14Vpp、这绝对不是预期的。 我假设没有负载? 您是否有活动探头来测量此情况? 您是否为电源添加了一些旁路电容器?