This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:输入电流值

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933408/txb0108-input-current-value

器件型号:TXB0108

尊敬的 TI 团队

我们将考虑以以下形式从3.3V 转换为2.8V、从 B 侧转换为 A 侧。


此时、如果在 A 侧和 B 侧的电压电平为低电平时有输入 B 侧的电流值(电流值被拉入器件)数据、请告诉我。
(数据表仅显示 OE 引脚的输入电流值。)
即使上述条件没有电流数据、当输入/输出为低电平时、请告诉我是否有参考值。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当器件处于空闲状态(即 A 和 B 均为低电平)时、您可以将相同的 II 值用于其他输入。
    (当器件正在切换时、即 A 仍然为高电平、那么驱动 B 为低电平的外部器件也必须通过4 kΩ 电阻器灌入电流。 这种情况仅在短时间内发生、直到 A 侧为低电平。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    关于 II、数据表中仅指定了 OE。

    当 A 侧和 B 侧均为低电平时、是否可以识别 B 侧输入(B1至 B8引脚的电流输入)为最大值 μA μ A?

    尊敬的 TI 团队:

    上述识别是否正确?

    此致、

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    是的、Clemens 的声明是正确的、在这段时间内、您只会有泄漏到输入缓冲器中的情况、这与 OE 输入缓冲器的泄漏情况类似。