This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCBH164245:仅当一侧 VCC 关闭时

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933660/sn74avcbh164245-when-only-one-side-vcc-is-turn-off

器件型号:SN74AVCBH164245

大家好、

该器件有时仅在 VCCA 开启时从其应用中关闭 VCCB。 您是否会告诉我这会导致任何损坏或误操作? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表第一页上显示:

    该器件完全符合使用 Ioff 的部分断电应用的规范。 Ioff 电路可禁用输出、防止在器件断电时电流回流对器件造成损坏。 如果任一 VCC 输入为 GND、则两个端口均处于高阻抗状态。

    因此该器件不会损坏。