This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC138:关于 SN74HC 系列 FMEA 信息

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC138, SN74HC244, SN74HC245, SN74HC273

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933647/sn74hc138-about-sn74hc-series-fmea-information

器件型号:SN74HC138
主题中讨论的其他器件: SN74HC244SN74HC245SN74HC273

您好!

您能告诉我 SN74HC 系列的 FMEA 信息吗?
具体的器件型号如下所示。
・SN74HC138
・SN74HC244
・SN74HC245
・SN74HC273

竞争对手 准备了以下材料。
https://assets.nexperia.com/documents/application-note/AN11044.pdf

客户需要此类材料或 FMEA 信息。
如果您可以提供此信息、则对于更换活动非常有用。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 仅对安全关键型器件进行 FMEA 分析。

    以下是针对所有 HC/HCT 器件的非官方 FMEA 分析

    A 类:器件可能损坏;可能影响应用功能
    B 类:无损坏;可能影响应用功能
    C 类:无损坏;不影响应用功能

    对 VCC 短路

    引脚 类别 注释
    输入 B 行为就像输入设置为高电平一样
    输出(高电平) C
    输出(低电平) A 电流造成的损坏
    输出(Hi-Z) C
    GND/散热焊盘 A 电流造成的损坏

    对地短路

    引脚 类别 注释
    输入 B 行为就像输入设置为低电平一样
    输出(高电平) A 电流造成的损坏
    输出(低电平) C
    输出(Hi-Z) C
    VCC A 电流造成的损坏
    散热焊盘 C

    相邻引脚短路

    引脚 类别 注释
    输入/输入 C 电压的情况
    输入/输入 B 如果电压不同、请参阅上面的开路输入
    输出/输出 C 电压的情况
    输出/输出 A 如果电压不同、则会损坏;高电流会导致损坏
    输入/输出 C 电压的情况
    输入/输出 A 如果电压不同;高电流导致的损坏(取决于驱动输入的器件的驱动强度)
    ANK/VCC 或 GND 请参阅上表

    引脚保留打开

    引脚 类别 注释
    输入 B 输入未定义、高交叉电流;请 参阅[常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?
    输入(施密特触发) B 输入未定义
    输出(高电平) C
    输出(低电平) C
    输出(Hi-Z) C
    VCC B 未定义的操作:器件可能会在施加高电压的情况下通过任何输入或输出部分供电
    GND/散热焊盘 B 未定义的运行:器件可能会在施加低电压的情况下通过任何输入或输出部分供电

    此分析也适用于其他制造商的器件;在 AN11044有所不同的情况下、则是错误的。

    此分析也适用于其他逻辑系列中的器件。 (但如果 VCC 保持开路、则具有可过压输入或输出的器件无法通过这些器件供电。 和自动双向电压转换器完全不同。)