This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54LS08:VOH 特性数据

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LS08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933245/sn54ls08-voh-characteristic-data

器件型号:SN54LS08

大家好、员工

VOH 特征数据

SN54LS08℃温度假设:-15至50 μ A、电源电压:5V。

我们将研究 VOH 的特性。
数据表指出、VOH (高输出电压) 2.5V (最小值)和3.4V (典型值)。

VOH 可能会根据电源电压和工作温度而波动。
由于温度依赖性和电源电压波动、您能否提供 VOH 特征图? 。

此致
自助餐厅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、cafain、

    不、恐怕这是我无法提供的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 VOH 的另一个可能影响是输出中标称120 Ω 电阻器的值。 片上电阻器的精度不是很高、可能会因制造差异而发生变化。