This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/SN74HC14:SN74HC14

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933283/compiler-sn74hc14-sn74hc14

器件型号:SN74HC14

工具/软件:TI C/C++编译器

型号:SN74HC14D,品牌:TI,用于在公司生产的发光化学免疫分析仪上进行非门振荡器和液位检测,但最近检测不准确。 内部电气工程师初步分析表明、该芯片的输入电容超过10pF。
请协助安排分析。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于制造过程的变化、半导体器件会因批次而异、因此我们的数据表列出了最小值和最大值、而不是绝对值。

    在这种情况下,器件的阈值和输入电容将影响振荡频率--这是正常的。 如果您希望保持测量的一致性、则需要在同一电路板上构建两个相同的电路、一个连接传感器、另一个不连接传感器。  比较这两个频率将获得最佳结果、因为它会考虑逆变器中的变化。