This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:最大负载电容

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933377/txs0104e-maximum-load-capacitance

器件型号:TXS0104E
Thread 中讨论的其他器件:TXB0104

大家好、

我的客户使用 TXB0104作为 UART 的电平转换器。

但发生了振荡。 可能是负载电容的年期。(70pF 是最大值、对吧?)

因此、客户需要具有更高最大负载电容的电平转换器。

我认为 TXS 系列可以是它们的选择、但我找不到最大负载电容值。

那么、您能告诉我 max CL 吗?

此致、

Takuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果线路上有振铃、TXB 和 TXS 都将振荡。 (振铃将触发边沿加速器。) 是否有长迹线、电缆或连接器?

    应用报告的第4节《使用 TXS 型转换器进行电压转换的指南》(SCEA044)指出:

    在实现最大数据速率和同时驱动高容性负载之间需要进行权衡。 在高容性负载下、单次触发可以在信号完全驱动到正电源轨之前超时。 在这种情况下、只有上拉电阻器会根据由电阻和电容负载决定的 RC 时间常数将线路上拉为高电平。 当需要最大数据速率时、最好通过驱动小于70pF 的容性负载来避免这种情况。 在容性负载大于70pF 的情况下、TXS 型器件仍能以较低的数据速率成功运行。

    UART 速度不快、因此 TXS 应该可以工作。

    但是、对于类似的单向信号、最好使用方向控制转换器。 需要什么电压以及每个方向上需要多少个信号?