This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G125:似乎已损坏

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933024/sn74lvc2g125-seems-to-be-broken

器件型号:SN74LVC2G125

您好!  

我们正面临着这种部件可能被损坏的问题。

我们使用此三态缓冲器从 TTL (光学接收器)为器件启用供电、Vcc 为5V。

在测试整个高功率脉冲发生器(超过10A)电路板期间、该器件在上电时似乎损坏。

现象类似于闩锁、因为没有输出、VCC 电流为600 -700mA、因为我们发现可能发生故障。

我们相信它具有独特的功能、即使 Vcc=0、也能提供输入保护、因此它可以用于发电机。

无论如何、这可能是由我们猜中的硬尖峰噪声或更高的浪涌电压引起的。 故障模式可能会被锁存。

明白了吗?

此致、Keiichi

 

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keiichi、

    如果系统中存在模拟类似闩锁事件的大电压或电流尖峰、那么是的、该事件很可能会灾难性地损坏我们的器件。

    该器件的闩锁可在不锁的情况下满足100mA 尖峰、但如果事件较大、则无法保证器件继续工作、并且可能会发生故障。

    如果您在电路板中注入10A 电流(假设我的理解是正确的)、那么这很可能是导致 LVC2G125器件故障的原因。

    最棒的
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    非常感谢您的快速响应。

    非常感谢您的评论。

    此致、Keiichi