This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN54S139:MIL-STD-883

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933193/sn54s139-mil-std-883

器件型号:SN54S139

由于不支持 M38510/07702BEA - SN54S139J 陶瓷 DIP 芯片能否屏蔽为883以达到等效?

7700401EA 版本是什么 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我感觉我在这里的谈话结束时来到了这里。

    很清楚、我认为您正在寻找 M38510/07702BEA 的替代产品、因为您需要该器件、我们不再生产该器件。 您需要更换产品才能满足 MIL-STD-883标准。

    是这样吗?

    您是否有关于该应用程序的任何其他详细信息?  这是直接替换(只适用于引脚对引脚)还是功能替换(不同的封装/逻辑系列还可以)?  任何其他信息都有助于尝试查找替换产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    是的-我需要更换 M38510/07702BEA -它位于一个具有一整组"S"逻辑系列芯片的逻辑板上、因此我不想混用较新的"LS" M38510部件。

    我现在发现7700401EA 是一种 DLA 规范、它基本上会重新激活 M38510/07702BEA -至少一次您会生成该值。

    您是否仍然看到7700401EA 作为可订购器件,或者它是否已停产?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是的、7700401EA 可订购器件型号仍显示为有效、可在我们的系统中订购。

    我建议联系贵公司的 TI 销售代表、获取有关该器件的报价。