This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G175:引脚 FMEA

Guru**** 2582805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/933124/sn74lvc1g175-pin-fmea

器件型号:SN74LVC1G175

您好!

我有一个客户启动板启动、他们希望在加电之前进行测试、他们询问我们是否对此  器件进行 FMEA 分析(引脚对相邻引脚、引脚对 GND 短路、引脚对电源短路、引脚断开)、以节省他一些时间。

PN: SN74LVC1G175DCKR

谢谢、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    不能、我们不提供标准逻辑器件的引脚 FMEA 分析、但我可以为您提供有关此应用的几乎所有逻辑器件的快速指南。

    切勿将2个输出连接在一起、或将输出连接到 Vcc 或 GND -这可能会损坏器件。

    输入可以短接至另一个输入、Vcc 或 GND -但这样做会导致器件异常运行。

    SN74LVC1G175只有6个引脚、其中只有一个是输出(Q)、因此只有2种情况会发生损坏-如果 Q (引脚4)短接至 Vcc (引脚5)、或者 Q 短接至 GND (引脚2)。  任何其他故障都会导致异常运行、但不会造成损坏。