This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVCAH164245:最大数据速率?

Guru**** 2387640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932995/sn74avcah164245-maximum-data-rate

器件型号:SN74AVCAH164245

尊敬的团队:


是否有人可以告诉您 SN74AVCAH164245VR 的最大数据速率是多少?

此致、

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR、

    最大数据速率不符合此器件的规格、根据我的经验、您应该能够实现300Mbps (@ 1.8至3.3V 偏移)。