This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:输出、5V 耐压?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932761/sn74lvc244a-output-5v-tolerant

器件型号:SN74LVC244A

您好!  

你好。 希望一切都好。  

我们的客户正在寻找 74LCX244的替代器件、我建议使用 SN74LVC244A。 但是、他们告诉我们 、74LCX244具有5V 输入和输出容限、 而 SN74LVC244A 仅具有5V 输入容限。

因此、我想知道 SN74LVC244A 是否确实如此。 此器件的输出端是否无法承受5V 电压?  如果是、您能否建议他们可以使用的另一个器件。  

感谢你在这一问题上的帮助。 谢谢你。  


此致、
Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    无论电源电压是多少、输入电压始终可以连接到5V。

    无论电源电压值如何、当输出处于高阻抗状态时、均可将其连接至5V。

    当器件主动驱动输出时、我们建议不要这样做。

    您是否知道将向输出施加5V 电压的应用是什么? 如果我可以看到有关器件使用方式的一些详细信息、我可以提供有关将发生的情况的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    需要注意的是、74LCX244的输出只有在处于高阻抗状态时才能承受5V 电压、这 SN74LVC244A 完全相同。