This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932543/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、

需要驱动低频控制信号(是 LED 控制信号)、控制 LED 灯亮起/熄灭。 整条线约为50cm、分为两部分。 一个部件是 PCB 的内部接线、大约20cm 连接到板边缘连接器;另一个部件是连接到 LED 的外部接线、大约30cm。 是否可以使用 SN74LVC1G17? 如果是、建议将其添加到源端或终端。 如果没有,你能否提前给我任何建议,谢谢。

此致、
罗美

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    SN74LVC1G17施密特触发缓冲器可用于驱动需要50mA 或更低电流的指示灯 LED。  我建议使用5V 电源和一个与二极管串联的限流电阻器来运行此器件、以防止过多的电流消耗以及对二极管和缓冲器的损坏。

    对于非常慢的信号(通常仅打开或关闭 LED)、导线的长度不会对器件的运行产生太大影响。

    我不知道您所谓的"源端"是什么意思。 以下是使用施密特触发缓冲器驱动 LED 的典型电路图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    额外的20厘米不会有什么不同;请将其放置在更方便的地方。