This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:双通道器件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45, SN74LVC2T45, SN74LVC8T245, SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932487/sn74lvc16t245-two-channel-device

器件型号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其他器件:SN74LVC1T45SN74LVC2T45SN74LVC8T245

尊敬的团队:

客户正在寻找16位器件的更少通道数。

我们是否有合适的器件?

我们似乎没有低于8通道或2通道的器件。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    LVC 方向控制转换器有一个1、2和8通道选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迪伦:

    那么、器件型号是?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74LVC1T45
    SN74LVC2T45
    SN74LVC8T245
    SN74LVC16T245

    45 =一个 DIR 输入;245 =两个 DIR 输入;774 =四个 DIR 输入

    AVC / AXC 系列具有更多选项、但不超过3.3V