This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS47:工作方式与旧的不同

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS47

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932458/sn74ls47-not-working-the-same-as-old-ones

器件型号:SN74LS47

我订购了10个新的 SN74LS47来完成时钟。 我有一个工作60秒的计数、但当我用 我购买的新10个中的一个替换旧的 SN74LS47时、七段计数器停止工作。 我可以看到、IC 的输入正常、但 SN74LS47没有输出。 我在同一个地方试过所有十个,都是旧的,没有工作。 我已经验证了它们实际上都是 SN74LS47。有什么想法吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nicole、

    您是否有任何可提供的问题范围截图(以及之前器件的范围截图是否正常工作)。 它还有助于获得一个原理图来查看器件实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您如何验证它们? 您是否从授权经销商处获得了这些信息?