This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HCS00:VCC=5V 运行时的输入电压

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932468/sn74hcs00-input-voltage-at-vcc-5v-oprtration

器件型号:SN74HCS00

您好!

 是否可以在 VCC=5V 时将此器件与3.3V 逻辑输入搭配使用?

 根据数据表中的 Vt+规格、VCC=4.5V 时、Vt+(max)=3.15v;VCC=6V 时、Vt+(max)=4.2V、和

VCC=5V 时没有规格。

此致、

H.Someno