This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G17-Q1:SON 封装

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932250/sn74lvc2g17-q1-son-package

器件型号:SN74LVC2G17-Q1

大家好、

我们是否计划 使用 SN74LVC2G17-Q1 SON 封装? (1.45mm*1mm)

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    我们一直在向一些引脚数较低的 Q1器件添加 SON 封装、因此将来这个器件很可能支持该封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    您能告诉我相关的时间表吗?  是否可以在2022年之前发布 SON 封装?

    或者、我们是否有 P2P 设备和类似的规格部件?

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、罗伊、

    我们可以离线讨论这一点。