This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS169B:逻辑图中的数据表错误?

Guru**** 2657955 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS169B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932309/sn74ls169b-datasheet-error-in-the-logic-diagram

器件型号:SN74LS169B

大家好、

你好。

我们有一位客户通知我们 、SN74LS169B 的数据表逻辑图中存在错误。  

他向我们提供了他的初始社区帖子、您可以在此处参阅  :https://electronics.stackexchange.com/questions/516781/is-there-an-error-in-the-datasheet-for-the-sn74ls169b

感谢您对此做出的澄清!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    感谢您的介绍。 我已将此问题添加到我们的内部跟踪系统中、以便在下次更新此数据表时进行审查。

    我希望清楚-由于这是一个非常旧的数据表、因此要使数据表达到现代标准需要大量的时间和资源。

    由于此问题不会影响我们绝大多数客户正确使用该器件、因此我将其标记为我们系统中的低优先级。 如果验证了错误、则可能需要很长时间才能审查问题并实施修复。

    我还直接回答了堆栈交换问题: https://electronics.stackexchange.com/questions/516781/is-there-an-error-in-the-datasheet-for-the-sn74ls169b/516989#516989

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Emrys 的及时响应!

    我在 堆栈交换中看到了您的回应、并看到您已经与通过该问题提出此问题的客户联系。

    艺术