This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 支持 SPI 线路的所需缓冲器

Guru**** 2528290 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HCS244-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/932307/required-buffer-which-support-spi-lines

主题中讨论的其他器件:SN74HCS244-Q1

您好!

我们需要支持 SPI 线路的缓冲器。 我们希望将 SPI 线路从控制器连接到缓冲器、并从缓冲器连接到电池监控 IC。 其逻辑电平为5V。 请向我们提供缓冲器器件型号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    缓冲5V SPI 信号有许多选择。 我的第一个建议是 SN74HCS244-Q1、这是一款八路施密特触发缓冲器、专为2V 至6V 的工作电压而设计。

    您能为我提供有关您的应用的更多详细信息吗? 通常情况下、SPI 不需要缓冲器-您的设计中是否涉及某种传输线路(电缆)、或者可能是电压电平变化(电压转换)? 您的时钟频率是多少?