This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55451B:ESD HBM 参考

Guru**** 2813535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/931347/sn55451b-esd-hbm-consult

器件型号:SN55451B

大家好、

我的客户想知道 SN55451BJG 的 HBM ESD 值。 我在我们的数据表中找不到它。 请帮助他们提供。 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    此器件被错误地分配给 TI 内部的逻辑团队。

    很抱歉耽误您的时间-正确的团队应尽快联系您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    该器件的额定 HBM 为2kV。

    对延误表示歉意。