This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:4位 MDIO

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, TXS0102, TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/931518/txb0102-4-bit-mdio

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: TXS0102TXB0104

您好!  

我正在寻找一款与适用于 MDC MDIO 的 ADG3304bcpz 类似的器件。  

TXS0102或 TXB0102可以安装、但只有2个通道。 我们是否有适用于 MDC MDIO 的任何4通道器件。  

TXB0104是否能够实现这一目标?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您认为 TXB0102规格将满足您的要求、则 TXB0104完全相同、只是通道更多。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chad!

    我认为它符合我的规范的主要原因之一是 TXB0102网页提到了 MDIO、但 TXB0104将 UART、SPI、JTAG 和 I2S 作为应用。 您能否验证 TXB0104是否可用于 MDIO?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TXB0102数据表的第8.3节与 TXB0104数据表的第8.3节完全相同(换行除外)。 这些器件使用相同的架构创建、不同之处在于 TXB0104的通道比 TXB0102多两个。 如果 TXB0102符合 MDIO 标准、则 TXB0104也应符合要求。

    希望这会有所帮助。

    谢谢!

    乍得克罗斯比