This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC574A:断电锁定特性

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC574A, MSP430FR2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/931690/sn74lvc574a-power-down-lock-down-feature

器件型号:SN74LVC574A
主题中讨论的其他器件: MSP430FR2000

大家好、

客户希望使用可用作存储器功能的触发器、即在断电后可以记住以前的状态。

 SN74LVC574A 可以执行此工作吗? 如果不是、我们是否有责任这样做? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有逻辑器件在断电时都会失去其状态。 (SN74LVC572A 数据表在建议的工作条件中指出、数据保持至少需要1.5V。)

    您可以为触发器添加备用电源(电池或超级电容器)。 或者、使用具有非易失性存储的微控制器(最简单的是 MSP430FR2000)、这需要进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ladisch、

     SN74LVC572A 上电时的初始状态是什么。 Q0状态是置位还是取消置位?

    客户是否需要重置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是未知的。 请参阅 [常见问题解答]锁存器件的默认输出是什么? (触发器、锁存器、寄存器)

    进入已知状态的唯一方法是使用时钟和数据输入。