This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:ESD 值请参见

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/931342/sn74lvc8t245-esd-value-consult

器件型号:SN74LVC8T245

大家好、

我的客户想知道 SN74LVC8T245QPWRQ1的 HBM ESD 值。 我在我们的数据表中找不到它。 请帮助他们提供。 谢谢。

BR、

查尔斯·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Charles、

    将来、如果您为多个器件请求相同的数据、最好将其全部放入一个帖子中。

    对于该器件、HBM 额定值为2kV。