This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:逻辑论坛

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/931060/lsf0108-logic-forum

器件型号:LSF0108

您好、专家、  

客户在使用 LSF0108将3.3V 转换为1.85V 时发现问题。 电路:  

电路:

当系统低于 S5时、1.85V 将关闭、但3.3V 将不会关闭。

因此、我们观察到在 S5时1.85V 上存在泄漏电流

根据 LSF0108设计说明、使能引脚应连接到高侧 Vref_B。

但是、我们能否使用低电压(1.85V)连接 Vref_B?  因此、当1.85V 关断时、可以断开电平转换器。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 的正常运行要求一个小电流流入 Vref_B 和流出 Vref_A

    要禁用 LSF、应将 EN 拉至低电平;请参阅 将使能引脚与 LSF 系列配合 使用视频。 但您也可以断开 Vref_B 和 EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    这不是泄漏电流-器件正常运行。 我无法在这里解释器件的完整操作、但这里有一个很棒的视频系列、详细说明了此器件的工作原理:

    https://training.ti.com/node/1139264?context=1139264

    其中一个视频介绍了使能引脚的准确正确操作。

    请告诉我是否可以澄清这方面的任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Clemens Ladisch"]

    LSF 的正常运行要求一个小电流流入 Vref_B 和流出 Vref_A

    要禁用 LSF、应将 EN 拉至低电平;请参阅 将使能引脚与 LSF 系列配合 使用视频。 但您也可以断开 Vref_B 和 EN。

    [/引述]Hi Clemens、  

    那么、是否可以将使能信号与 Vref_B 分开?

    另一个问题是、我是否可以将 EN 连接到 Vref_A?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、EN 引脚必须始终连接到 Vref_B

    要将 EN 拉低、您需要使用漏极开路/集电极开路组件。 (请参阅视频。)