This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:此器件是否适用于125MHz 时钟、1.05V 至3.3V 电平转换?

Guru**** 2518690 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/931101/sn74avc2t244-is-this-device-suitable-for-a-125-mhz-clock-1-05-v-to-3-3-v-level-translation

器件型号:SN74AVC2T244

大家好、

SN74AVC2T244是否适用于125MHz 时钟、1.05V 至3.3V 电平转换?

谢谢!

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是的、此部件肯定会起作用。

    谢谢!

    乍得克罗斯比