This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G58:此器件是否具有完整的施密特触发输入?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G58

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/930756/sn74lvc1g58-does-this-part-have-full-schmitt-trigger-inputs

器件型号:SN74LVC1G58

我在浏览数据表、我看到一些支持该器件的东西具有施密特触发输入、但我只看到一条语句、内容为"由于施密特操作..."

通过查看施密特触发器应用手册(SCEA046)、我发现一些声称"施密特动作"的器件可能没有完整的施密特触发输入、而是添加了一些迟滞来帮助处理慢速输入。

在 SN74LVC1G58数据表中、我没有看到上升/下降时间规格、我确实看到了 V_T+/V_T-规格、该规格支持器件具有施密特触发输入、以及大多数显示施密特触发电路符号的图。

我只是想确保该器件确实具有完整的施密特触发输入。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不 Δv 施密特触发输入的器件具有 Δt μ V/μ s、VIH 和 VIL 规格。

    具有施密特触发输入的器件具有 VT+、VT−和 ΔVT 规格。 您将在逻辑图中看到施密特触发符号。