This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:当客户将 Vcca 转换为不同 SKU 的 Vccb 电压时是否会导致任何错误

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, SN74AXC2T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/930530/sn74avc2t245-would-it-cause-anything-wrong-when-customer-switch-vcca-to-become-same-voltage-to-vccb-for-different-sku

器件型号:SN74AVC2T245
主题中讨论的其他器件: SN74AXC2T245

您好、先生、

作为标题、客户有一个案例、他们希望使用我们 的 SN74AVC2T245进行数字数据和时钟电平位移。

但是、他们得到了这样的情况、他们可能具有不同的 SKU、系统上的电压也不同、但他们希望限制它的变化、所以... 他们将在 两个 SKU 中保留 SN74AVC2T245。

但是、SKua 上的 Vcca 为1.8V、SKUB 为3.3V、Vccb 将在 SKua 和 SKUB 中保持3.3V…… 是否有客户在 Vcca 和 Vccb 上将 skuB 设置为相同电压的问题?

谢谢、

乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表显示:

    VCCA 可接受1.2V 至3.6V 范围内的任何电源电压、VCCB 可接受1.2V 至3.6V 范围内的任何电源电压

    不要求电源必须不同。

    请注意、SN74AXC2T245是经过改进且价格更低的替代产品。