This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:引脚 A 输入上出现45mA 电流尖峰

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/930442/sn74lvc1g17-45ma-current-spike-appeared-on-pin-a-input

器件型号:SN74LVC1G17

大家好、

一位客户仿真 了 SN74LVC1G17的 IBIS 模型、并注意 到引脚 A 输入端出现了45mA 电流尖峰。 以下是他的查询详情。

SN74LVC1G17的特定输入模型用于5V 逻辑。

LVC1G17_IN_50
MODE_TYPE 输入
Vinl=1.35
Vinh=3.85

SN74LVC1G17引脚 A 输入由通用 CMOS 驱动器驱动。 在输入信号的上升沿产生的45mA 电流尖峰具有~0.5ns 的脉冲宽度。 该驱动器直接连接到 SN74LVC1G17的引脚 A、无需串联端接或传输线路模型。 在 Ω 器和接收器之间添加串联电阻器和传输线路(TD = 100ns 且 Zo = 50 μ s)、将电流尖峰抑制为~32mA。"

这45mA 电流尖峰是否是 IBIS 模型中的误差?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    模型中可能存在错误。 您能否附上相关电路的一些屏幕截图以及生成的波形?

    谢谢!

    乍得克罗斯比