This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0206A:支持 SD3.0

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0206A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/929386/txs0206a-sd3-0-support

器件型号:TXS0206A

大家好、

  TXS0206A 是否能够支持 SD 3.0的电压电平位移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Holly、

    我相信 SD3.0的速度对于这个器件来说有点太快了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

     感谢您的回复。 我们是否有支持 SD-3.0的1.8V - 3.3V 电平位移解决方案? 我看到有限的逻辑器件可以支持500Mbps、但需要额外的方向控制、这不适合用于 SD-3.0控制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Holly、

    不幸的是、我们没有。 对于您需要使用此接口的自动方向感应器件、很难实现此数据速率。 我不确定您是否与接口团队进行了核对、但他们可能有一些可以在这里工作的东西。 我知道他们的一些器件具有内置的电平转换功能。