This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC02A:SN74LVC02ARGYR 的温度说明

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/929713/sn74lvc02a-temperature-clarification-of-sn74lvc02argyr

器件型号:SN74LVC02A

大家好、

 SN74LVC02ARGYR 的最大 Ta 是什么?  

2.建议 SN74LVC02ARGYR 的 Tj 最大值是多少?  

 SN74LVC02ARGYR 的绝对 Tj 最大值是多少?  

4.请找出两个以下的最高温度-哪一个是正确的? 两者都指的是 Ta?  

数据表第1页:温度高达85C

数据表第7页:高达125C 的工作温度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、彭圭、

    封装选项附录不断更新、并提供正确的信息、因此我建议参考。 首页上的表可能已过时。 该温度范围仅适用于 Ta。 对于 Tj、绝对最大值为150 C。没有建议的 Tj 最大值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    对于 Tj、绝对最大值为150 C。没有建议的 Tj 最大值 =>在"常见问题解答 "中、器件的最高结温(TJMAX)是多少?"、Tstg、max 可用作 Tj、max;我想在此进一步澄清-这是推荐的 Tj、max 还是绝对的?  

    https://e2e.ti.com/support/logic/f/151/t/716186?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%2525252525253Atrue

    对于逻辑器    件、TJ (max)等于数据表绝对最大额定值表中列出的最大存储温度(Tstg (max))、除非另有说明。 该值通常为150°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、彭圭、

    这将是最大绝对值